This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:ADC 器件建议

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, ADS8860, ADS8920B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956724/ads8681-adc-device-recommendation

器件型号:ADS8681
主题中讨论的其他器件: ADS8860ADS8920B

您好专家、

客户希望在氢商用车中使用 ADC。 您能为我们推荐一款套装器件吗? 以下是要求:

输入电压:-5V~+5V

通道:1/2 (1越好)

分辨率:>14位

最大输入信号频率:20kHz

输出接口:SPI

REF:4.096V (内部电压更佳)

工作温度:-40~125C

电源电压:5V

我发现 ADS8681几乎可以满足这些要求。 但它内部有一个二阶 LPF、滤波器的–3dB 截止频率通常为15kHz。 最大输入信号频率为20kHz。 我们可以将其关闭吗?

此致

郭松珍