This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:数据速率为976.6s/s、而不是1ks/s

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956776/ads1281-data-rate-to-976-6-s-s-instead-1ks-s

器件型号:ADS1281

您好!

我有具有以下时钟的 ADC:
Fclk (系统时钟) = 4.000MHz
SCLK (SPI 串行时钟)= 2MHz
我的采样率为976.6s/s  (等于1/1024)。


如何准确地获得1ks/s 的数据速率?


我可能需要使用4.096MHz 而不是4.000MHz 的 Fclsk?
是否有任何其他操作可获得恰好为1ks/s 的数据速率?
SCLK 频率在某种程度上会影响数据速率?

非常感谢

Davide Badoni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    没错-抽取率是在 ADS1281上进行二进制加权的。  要获得恰好为1kSPS 的数据速率、您需要4.096MHz 调制器时钟。