This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:基准输出特性

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956588/dac80502-reference-output-characteristics

器件型号:DAC80502

请告诉我以下关于 DAC80502内部基准的项目。

焊料热 回流后的输出漂移。

-1000小时后的长期稳定性漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    焊料热流后的输出漂移典型值为480ppm。

    1900小时后的长期稳定性。  (我们的特点是1900小时。) 将是20uV。

    如果您需要有关这些值分布的更多信息、请参阅数据表第19页图54和55。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  您的回复 非常有帮助。