This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8801:容差

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956155/dac8801-tolerance

器件型号:DAC8801

大家好、

根据 DAC8801数据表的第一页、输出电流(Vref =+10V)指定为:2mA +/- 20%。 客户想要确认容差值是否为真。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    电流由 R-2R 电阻梯的阻抗决定。  该器件的额定典型值为5Kohm。  通常、这些过程具有+/- 20%的容差、这可能是该范围的来源。  话虽如此、我们不测试 R-2R 电阻梯的端到端阻抗、因此我认为不明智的做法是假设它们得到保证。  最好按比例使用 MDAC。 例如、RFB 电阻器与电阻梯匹配、因此您可以将其用作受控增益。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的回答。 使用 R 反馈确实很有意义、正如不同应用手册中所建议的那样。 然后、要评估生成的直流电平的精度、需要了解 R-反馈的值在多大程度上跟踪 R2R-ladder-network 的 R 值。 请提供建议!

    此致 Ole。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们应该非常匹配。  这些过程具有很好的电阻器匹配、但绝对值可能会变化。  我估计<1%、但我没有任何特性数据。

    谢谢、
    Paul