This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8920B:欠采样、噪声性能数据

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8920B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956423/ads8920b-under-sampling-noise-performance-data

器件型号:ADS8920B

大家好、团队、

ADS8920B 的小信号带宽指定为23MHz。

ADS8920B 是否支持欠采样?  

如果您有的话、您能否共享高达1.75MHz 的噪声性能数据? 如数据表图28。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    ADS89xx 系列不支持欠采样、因此我们不包含任何高于奈奎斯特频率的数据。  如果采样不足、SNR 和 THD 会大幅降低;性能会降至10b 或更低(SNR < 60dB)。

    ADS8920B 的模拟输入带宽由输入采样电容和开关电阻决定。  该数字对于了解 ADS8920可转换的总噪声非常重要、但并不意味着器件能够欠采样。

    我建议您查看 TI 的高速管线 ADC 产品系列、该产品系列确实支持欠采样。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用