This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168EVM-PDK:ADS8168

Guru**** 2519460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962458/ads8168evm-pdk-ads8168

器件型号:ADS8168EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8168

你好。

我正在测试 ADC 平台/板以采集样本。 但是、使用提供的 GUI 时、捕获大小太小。

是否可以获取用于从硬件收集数据的 API、以便我可以开发自己的用户界面?

谢谢、

Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malcolm、 GUI 源代码不适用于 ADS8168评估板。 修改后的代码不会增加采样大小、因为硬件中的最大采样大小限制在可用内存中。 如果需要超过200万个样本、您可以移除数据采集卡(PHI 板)并连接您自己的 MCU/数据采集硬件。 此致、 Keith Nicholas 精密 ADC 应用