This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8532:DAC8532

Guru**** 2658345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962412/dac8532-dac8532

器件型号:DAC8532

您好!

我目前正在设计中使用 DAC8532IDGK。

VDD 轨为3V3、Vref 轨为3V。

我的问题如下:

由于整个设计中的其他考虑因素、Vref =3V 将在 VDD 之前首先到达 DAC。

在施加 Vref =3V 到在 DAC 上施加 VDD 之间的这个"dt"时间内、我们需要澄清以下信息:

当施加 Vref=3V 时、VDD 电源轨本身上是否会出现任何电压?

详细说明我的问题:"DT"->在 DAC 上应用 Vref=3V 以及未应用 VDD =3V3时定义的时间。

在这段"dt"时间内、由于 Vref 轨上提供3V 电压、VDD 引脚上是否出现任何电压?

希望问题清晰。

请尽快澄清这一点,因为我们迫切需要这方面的资料。

非常感谢。

谢谢、此致、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、该 DAC 没有特定的电源定序。

    一般而言、我们更喜欢在电源稳定后提供 Vref、因为我们有从 Vref 引脚到 VDD 的 ESD 二极管。 由于 VDD 未上升(假设其电压为零伏)、因此在您的情况下、我不会看到 VDD 上出现任何电压、因为这些二极管无论如何都将反向偏置。

    此致、

    AK