This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:ADS8556和 ADS8568之间的差异?

Guru**** 2505265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556, ADS8568, ADS8586S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961693/ads8568-differences-between-ads8556-and-ads8568

器件型号:ADS8568
主题中讨论的其他器件:ADS8556

我们在旧设计中使用了 ADS8556、它在硬件模式下连接而不是更新配置寄存器。 并行数据传输。

我们使用 ADS8568进行了另一项设计、该设计是在硬件模式下连接而不是更新配置寄存器。  并行数据传输。

在这两种设计之间、考虑到网络名称( 引脚分配不同)、布线是相同的。  几乎是剪切和粘贴...


除了速度和输入通道数量之外,对于数字器件是否还有其他需要考虑的事项?

实际上、新设计中的 ADS8568似乎并不活跃。


此外,如果我们进行6次并行读取而不是8次读取,会出现什么情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    这两个 ADC 上的并行接口和硬件模式没有很大差异。 例如、由于最大采样率不同、因此存在一些差异。 它们都具有用于并行接口的类似数字计时。 主要区别可能在于模拟侧、因为更高的采样率需要更快的信号趋稳和更高的 BW 放大器才能在输入端驱动。

    6个读数可能会使不同通道上的数据不正确的时序混乱、因此我建议您仍然发送8个读取脉冲以从 ADC 中检索数据、并忽略您不关心的通道上的数据。

    新一代 ADC ADS8588S 系列在每个通道上集成了模拟前端(AFE)、包括 PGA、高输入阻抗(1Mohm)和 LPF 滤波器、 每个通道通常不需要驱动放大器、该 ADC 系列还提供更好的性能。 此外、该  ADC 系列还提供6通道版本16位 ADC ADS8586S。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    作为第一项测试、我们实际上增加了2次读取(总共8次)、读数中的所有内容都恢复正常。

    即使我们没有在数据表中找到有关读取次数不是8的行为的信息、您的回答告诉我、这是一个正确的解决方案。

    非常感谢!

    Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    感谢您的更新。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    实际上、  如果 CONVST_x 引脚由控制器的单个信号控制、则在硬件模式下、通过将未使用通道对的 CONVST_x 引脚设置为静态1、您只能使用6个读取脉冲。 此外、最好将硬件复位引脚切换作为上电时初始化序列的一部分。

    此致、

    戴尔