This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:单层布局

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961897/ads8686s-layout-for-single-layer

器件型号:ADS8686S

大家好、团队、

数据表图 127显示了如何将 C3、C5、C11放置在底部。 对于单层 PCB、是否可以将这3个电容器放置在顶部、或者是否必须具有双层 PCB?

也许您可以提供单层布局建议?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    ADS8686S 是16位 ADC、通常建议至少使用4层 PCB 板。 2层 PCB 板不容易实现数据表中指定的性能。 我没有看到任何客户在单层 PCB 板上设计16位 ADC、而且我认为您无法实现数据表中指定的性能、绝对不建议这样做。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的快速回复。 使用4层 PCB 时、是否可以将 C3、C5、C11放置在顶部而不是底部? 如果将所有器件放在顶部、则可以节省生产成本。

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    是的、它们可以放置在4层电路板的顶部。 但是、请将其尽可能靠近 ADC 放置。

    此致、

    戴尔