This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:RC 滤波器和输入偏移

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961851/amc1305m25-rc-filter-and-input-offset

器件型号:AMC1305M25

大家好、团队、

我对 AMC1305M25的数据表有疑问、并使用它进行设计。

你可以给我提供你的评论吗?

1、EO (偏移误差)是指输入偏移电压吗?
*输入失调电压:在输入0V (VIN += VIN-= 0V)下进行数字信号处理后的实际输出值

AMC1305M 无需输入 RC 滤波器即可抑制 AD 转换器的噪声、但 EVM 具有输入 RC 滤波器。

在什么条件下、您需要 RC 滤波器?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    1.是的

    AMC1305M 是一款隔离式调制器、在输入端需要一个 RC 滤波器、以防止高频信号混叠到 ADC 的采样带中。 我们通常建议使用10欧姆、10欧姆和10nF 的差分 RC 滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith-San、

    感谢你的答复。

    我知道、一个已焊接的调制器需要一个 RC 滤波器。 但 EVM 用户指南提到了"fc 滤波器并非在每个应用中都是必需的"。

    哪种应用/输入信号适合这种情况?  

    我要讨论的应用是交流伺服放大器的电流感应。  

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    啊、我看到、在系统中没有高频噪声信号可能混叠到采样频带的情况下、它将是特定于系统的。 这不适用于特定终端设备、因为每个系统的系统噪声都是唯一的。