This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8350EVM-PDK:ADS8350EVM-PDK 软件安装失败

Guru**** 1820220 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8350EVM-PDK, ADS8350, ADS8354, ADS8900BEVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954325/ads8350evm-pdk-ads8350evm-pdk-software-installation-failure

器件型号:ADS8350EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8350ADS8354ADS8900BEVM-PDK

您好!

 我今天刚刚获得了 ADS8350EVM-PDK。 下载  SBAC130A.ZIP  并在 Win10 Professional / 64位新设置的计算机上执行安装。 以管理员身份运行安装。
安装完成到安装驱动程序的时间点、此时该过程似乎中断了:

运行 dpinst 取决于底层平台
我们在64位操作系统上。
CreateProcess succeeded
info: option set:将日志信息转储到控制台。
信息:当前工作目录:'c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS8350evm\SDCC Driver'
info:在路径'C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS8350evm\SDCC Driver'
上运行信息:未提供有效的'dpinst.xml'文件。
INFO:安装选项集:传统模式打开。
信息:找到驱动程序包:'c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS8350evm\SDCC Driver\NSC_USB-WV5.inf'。
信息:找到驱动程序包:'c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS8350evm\SDCC Driver\TI_USB-WV5.inf'。
INFO:预安装'c:\program files (x86)\Texas Instruments\ads8350evm\sdcc driver\nsc_usb-wv5.inf'……
信息:输入:DriverPackagePreinstallW
信息:返回:DriverPackagePreinstallW (0xE000024B)
信息:预安装'c:\program files (x86)\Texas Instruments\ads8350evm\sdcc driver\ti_usb-wv5.inf'……
INFO:ENTER:DriverPackagePreinstallW
INFO:RETURN:DriverPackagePreinstallW (0xE0000247)

我可以通过运行来反复重复此过程  

"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS8350evm\SDCC Driver\driverInstall.exe"  


我知道此 EVM 有点"风雨"、但这正是我今天从 TI 获得的、因为似乎没有更多的电流。
问题的症状似乎与 Oba-San 在2018年描述的症状相同、但我看不到解决方案。

谢谢- Martin

e2e.ti.com/.../729348

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯-发现了相关问题  
    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/777356
    但是、在上述情况下、用户能够安装与我的情况不同的驱动程序。
    因为驱动程序应该安装(?) 在连接硬件之前、测试用例甚至不依赖于实际的硬件、对吧?
    Windows 7不再受支持、因此我需要在 W10上运行。

    谢谢- Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们将使用正确的 Win10驱动程序离线联系您。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢。 很高兴此 EVM 仍然受支持。
    同时,我尝试在 W7/64 VM 中安装。 虽然安装了驱动程序、但应用程序仍然卡在"Loading Application"上、如所述
    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/777356

    我看到该线程中描述了一些可能的解决方法。 一旦我从您那里获得了该驱动程序、我将准备好在我的 W10系统上探索它。

    谢谢- Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我刚刚向您发送了链接。  请告诉我、您是否能够使其正常工作。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    谢谢你。 这解决了*其中一个问题。
    现在、我安装了 SDCC 驱动程序、并且连接后、EVM 可在设备管理器中识别。

    "正在加载应用程序..." 窗口出现时会出现另一个响应不灵敏的窗口、唯一的补救方法是在任务管理器中终止"ADS8350 EVM(32位)"任务。

    我按照中的建议安装了 NI 补丁
    e2e.ti.com/.../777356
    不变。

    按照引用的文章中的建议放置 XML 文件
    "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS8350evm\ADS8350 EVM.exe.config"  
    -  这就是"c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS8350evm\ADS8350 EVM.exe"的所在、它会导致错误消息:

    看起来事情比应该更难。
    用于记录-本周在 PC 上新安装的操作系统。 除了 MS Office 和 Code Composer Studio、几乎没有安装其他应用程序。

    感谢您的帮助-

    Martin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    尝试为 ADS8354安装 GUI 软件。  此器件属于同一系列、使用相同的 EVM 平台。 我知道此软件适用于更新的 Win10驱动程序。  这可能不会帮助解决您的问题、但我希望它将安装 ADS8350所需的缺失文件。

    同时、我将与软件团队联系、看看他们是否有任何建议可以帮助您实现这一目标。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    这是一个很好的主意、因为软件会因现有的硬件不足而冻结(或不会像我们希望的那样冻结)。
    下载 了 www.ti.com/.../sbac128a 并将进行试用。

    据您所知:SBAC128A 是否需要补丁、或者它是否按原样工作?

    谢谢- Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    SBAC128A 将需要更新的 Win10驱动程序、但除此之外、它应该可以正常工作。   在未连接 EVM 的情况下、我能够使 GUI 在仅软件模式下加载和运行。   

    我的 Win10计算机安装了很多 EVM、因此可能还有一些其他文件未正确安装、而我的计算机已经安装了这些文件。  这种方法过去与其他 EVM 一起使用过、但我现在猜是这样。   

    如果没有硬件就无法加载 GUI、则仍然可能缺少(或过时)文件。  SDCC 是基于旧版本的平台;基于新 PHI 的平台使用的基础设施基本相同。  如果您想继续试验、我建议为其中一个较新的平台安装软件。  ADS8900BEVM-PDK 使用专为在 Win10上工作而设计的最新一代 EVM 平台、也可以安装缺失的文件、但我现在猜是这样。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的到来。 已尝试在 我的(新) W10计算机上安装 SBAC128A、重新引导后尝试使用相同的结果来尝试 ADS8350和 ADS835x。 也不会以管理员身份运行任何更改。
    将在另一台机器上的不同 W10版本上进行更多实验。

    谢谢- Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在另一台机器上重复。 最近升级的 W10 Pro-64。  
    已安装 ADS835X PDK、已重新启动、已启动应用并观察其  "正在加载应用..." (笑声) 要终止的任务管理器。

    已安装 https://www.ti.com/tool/ADS8900BEVM-PDK 
    已重新引导并启动此应用程序。 显然、由于在未连接任何器件或(不正确)连接电路板时、错误会有所不同、因此尝试运行并能够与接口板通信。

    很晚了。
    明天、我可能会尝试在不同的机器上安装全新的 W10 -除非您提出更适合的 POR。

    谢谢- Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我尝试在我的个人 Win10计算机上安装该软件、但发现了类似的问题。  显然、有一个文件未正确安装(或正确的版本)、这会阻止 GUI 正常运行、但我不敢相信。

    我已经联系了我们的软件人员、他会尽快为您提供一些其他建议。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢您的支持。 最好知道不要继续尝试、我会等待更多的消息。
    谢谢!

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请给我们几天时间提供有关此问题的更新信息。  我将在周五之前提供更新。  我再次感谢你在我们处理这个问题时表现出的耐心。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我终于能够在我的个人电脑上使用它了。  我想您可能拥有较旧版本的配置文件。  请使用最新版本并复制到与 GUI 的可执行文件相同的文件夹。

    此致、
    Keith

    1. 如果以下两个模块中的任何一个缺少,则 EXE 会损坏。
    1. .NET Framework 设置

                                                                  i.     要启动 GUI 的预期.NET 版本–v2.0.50727。

                                                                二      如果目标 PC 包含 v2.0.50727 .NET 框架、则不需要配置文件。

                                                              三      如果它包含 v2.0.50727以外的任何版本,则应使用配置文件。 (附加的配置文件应复制到 exe 文件夹)

      1. NI 数学内核库2010 32位

                                                                  i.     您可以从 NI 网站下载此软件

                                                                二      上述软件包包含2009-2011版本的 NI 数学内核库(包括32位和64位版本)

    1. 由于不受信任的来源、驱动程序未安装在 Windows 8上。

    e2e.ti.com/.../6661_2E00_ADS8350-EVM_2E00_exe_2E00_config

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您保持我的希望和动力。
    您指出的步骤实际上是我之前尝试过的步骤、并在  主题中于2020年11月6日星期五上午10:34进行了报告。

     当"ADS8350 EVM.exe.config"文件与 "ADS8350 EVM.exe"放在同一侧的目录中时、应用程序不会启动并报告:
    "应用程序无法启动、因为它的并排配置不正确。 有关更多详细信息、请参阅应用程序事件日志或使用命令行 sxstrace.com 工具"

    感谢您报告的成功、我获得了启发、深入思考了以下问题:

    DotNetVersions.exe https://github.com/jmalarcon/DotNetVersions/releases/tag/v1.0.0

    D:\Data\References\ADC-DAC\ADS8350_EVM\DotNetVersions>DotNetVersions.exe
    系统中当前安装的“经典”.NET 版本:
    4.0.0.0
    4.7.03190
    

    Google 搜索"net framework 2.0 v 50727 download 64-bit"时得到:
     Microsoft .NET Framework 版本2.0可再发行软件包(x64)
     NetFx20SP1_x64.exe
     文件大小:46.9MB
     发布日期:2007年11月19日

    安装后、DotNetVersions.exe 报告:

    系统中当前安装的“经典”.NET 版本:
    2.0.50727.4927 Service Pack 2.
    3.0.30729.4926 Service Pack 2.
    3.5.30729.4926 Service Pack 1
    4.0.0.0
    4.7.03190

    霍桑娜! 解决了最后一个问题。  

    扼要重述:
    -驱动程序安装-如您所指出
    -National Instruments Patch (正如您在上一篇文章中所指出的)。
    - NetFx20SP1_x64.exe,来自 www.microsoft.com

    我们正在开展业务!
    谢谢- Matrtin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    真是个好消息!  我很高兴你能让这个工作。  感谢您详细介绍了如何解决此问题、以防其他人遇到类似问题。

    我还想提一下、我们已将 ADS8353EVM 更新为 Win10完全支持的最新评估平台。  该器件与 ADS8350非常相似、但具有伪差动/单端输入和不同的最大采样率。

    https://www.ti.com/tool/ADS8353Q1EVM-PDK

    此致、
    Keith