This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474-SP:最大时钟抖动带宽规范

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5474-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/960872/ads5474-sp-maximum-clock-jitter-bandwidth-specification

器件型号:ADS5474-SP

大家好、

我们的客户想要询问 相位噪声曲线的带宽/频率窗口、其中指定了 ADS5474-SP 数据表表中表2上的建议抖动值。  例如、在1kHz 至1MHz 范围内、100ps rms 的抖动更容易在1Hz 至10MHz 范围内获得100ps rms 的抖动。  我们无法在数据表中找到这些信息。  可以帮帮我们吗?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar:

    这是1kHz 至20MHz 的特性。

    -RJH