This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 DAC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962384/looking-for-a-dac

主题中讨论的其他器件:DAC2932

您好!

您好!

我正在研究一个需要 DAC 生成最大频率为4-5MHz 的模拟波形的应用。

从 Cortex M7微控制器传输的波形表数据、具有计时器和 DMA 外设。

生成的信号用于测试目的、因此是电压输出 DAC、而不是电流输出 DAC。

14位分辨率应该足够好。 即使是12位也可以通过获得。

对于此应用、我想知道 SPI 通信是否足以满足此用例要求?

(我更喜欢 SPI、以使事情更简单且具有成本效益)

如果是,您想建议使用哪种 DAC?

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    制造商:

    对于5MHz 输出信号、您将需要一个能够采样超过10MSPS 的 DAC。  这正是 TI 产品的边界、因为我们的精密 DAC 系列低于10MSPS、高速 DAC 高于10MSPS。  我快速浏览了 TI.com 上的精密器件、但没有发现任何适合5MHz 信号的器件。  在高速部门、我推荐 DAC2932。  这是一个40MSPS DAC。  它是电流输出 DAC、但与使用适当负载电阻器的电压输出等效。  它使用 CMOS 数字接口。  此外、恰好还有电压输出 SPI DAC、用于系统控制、但我认为 SPI 源的运行速度不够快、无法达到所需的采样速度。

    -RJH