This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7864:如何使用最小引脚控制 ADS7864

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962331/ads7864-how-to-control-ads7864-with-minimum-pin

器件型号:ADS7864


我想连续接收来自6个通道的数据。
ADC 由 FPGA 控制。
将四个 ADS7864s 连接至一个 FPGA。
为此、您需要尽可能减少连接到 FPGA 的控制引脚数量。

如果使用 FIFO 模式或周期模式、我可以保存3个引脚 A0、A1、A2吗?
是否有任何方法可以节省更多的引脚数?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    有关 ADS7864的好问题!  是的、您可以将 Ax 引脚设置为静态状态并使用 FIFO 或周期模式。  如果您不需要随机或专门控制通道对、也可以将 HOLDx 线路连在一起。