This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7678:ESD HBM 类

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962153/dac7678-esd-hbm-class

器件型号:DAC7678

请为 DAC7678SPWR 提供 ESD HBM 类

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 ESD、根据 JS-001 (ESD-HBM)标准和 JESD22-C101 (ESD-CDM)对 DAC7678进行了测试

    对于特定的测试值、我可能需要咨询我的资质审核团队。 请给我一整天左右的时间。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HBM 额定值为2kV、CDM 额定值为500V。

    此致、

    AK