This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:呼吸电路

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2121, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961769/ads1298recgfe-pdk-respiration-circuit

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:MSP430G2121ADS1298R

您好!

我们正在使用 ADS1298R 、我们有参考 电路板现在、我们要设计定制硬件、因此在参考设计中、 我们对 MSP430G2121(MCU)与 TLV3491 (运算放大器)配合使用以提供"MSP"信号有一些疑问。 我们的问题是、我们能否用 任何其他电路替换 MSP430G2121。 如果是、您可以向我们提供。 下面是 SBAU-181链接

www.ti.com/.../sbau181b.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koustech、

    MSP430G2121的目的是生成与呼吸频率相对应的方波。 您可以使用此板载信号发生器、也可以通过 SMA 连接器 J6与任何外部函数发生器配合使用。 图36中的红色虚线框是呼吸电路电气模型、用于展示如何使用 ADS1298R 呼吸电路根据 阻抗充气造影确定呼吸率。  请告诉我们这是否有助于回答您的问题。   

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 因此、我可以使用任何 MCU 或外部函数发生器生成频率对应于呼吸频率的方波。

    谢谢、此致、

    库斯塔·乔希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koustech、

    是的。 你是对的。  

    谢谢。

    -TC