请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5540 您好吗、您能否告诉我们是否要使用外部基准电压、例如2.5V 我们是否必须将 REFTS 连接在一起并重新生成电压、然后将 Vref 应用到它、或者我们是否必须将 REFTS 保持浮动并将 Vref 应用到 REFT?
此致、
Muhammad Ali
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好吗、您能否告诉我们是否要使用外部基准电压、例如2.5V 我们是否必须将 REFTS 连接在一起并重新生成电压、然后将 Vref 应用到它、或者我们是否必须将 REFTS 保持浮动并将 Vref 应用到 REFT?
此致、
Muhammad Ali