This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5540:TL5540的外部 Vref

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962238/tlc5540-external-vref-to-tl5540

器件型号:TLC5540

您好吗、您能否告诉我们是否要使用外部基准电压、例如2.5V 我们是否必须将 REFTS 连接在一起并重新生成电压、然后将 Vref 应用到它、或者我们是否必须将 REFTS 保持浮动并将 Vref 应用到 REFT?

此致、

Muhammad Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考数据表中的图14。  为外部基准供电以进行英尺并使 REFTS 保持悬空。

    -RJH