This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:使用/CLR 关闭输出

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962211/dac43608-use-clr-to-turn-off-output

器件型号:DAC43608

你(们)好。

我的客户需要关闭 DAC43608的输出、他正在考虑将/CLR 设置为低电平以执行此操作。

我注意到/CLR 仅清除缓冲区和活动寄存器、因此我想确认即使 DAC43608处于同步模式(/LDAC=1)、/CLR 是否可以关闭输出。

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     /CLR 仅清除缓冲器和活动寄存器、因此 DAC 输出将变为零(与 LDAC 无关)

    如果您想要关闭 DAC43608输出、其他选项是在不影响寄存器的情况下关闭输出。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    Zeming