This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:使用内部 REF 时、转换结果不会达到最高代码

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956309/ads1262-the-conversion-result-doesn-t-go-to-the-max-code-when-using-internal-ref

器件型号:ADS1262

你好

我们的客户正在评估 ADS1262、并面临一种奇怪的行为。
当使用一个外部基准时、转换结果在 VIN <-Ref/增益时被饱和至0x8000000、而在 VIN >参考/增益时被饱和至0x7FFFFFFF。
这是正确的行为、

当使用内部基准电压时、转换结果在 VIN <-Ref/增益时饱和至0x8000000。
但是当 VIN>REF/增益时、转换结果永远不会变为0x7FFFFFFF。 即使 VIN = VCC、结果也约为0x77xxxxxx。
您认为这种行为的根本原因是什么?  

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    您能否分享客户在两种配置(内部和外部基准)下如何设置其原理图?

    您能否分享电压的施加方式以及这些电压的绝对值? 如果客户更改了可能也有助于了解的任何寄存器设置。

    谢谢!

    布莱恩