This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC101C081:DAC101C081 I2C 地址选择

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC101C081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955893/dac101c081-dac101c081-i2c-address-selection

器件型号:DAC101C081

大家好、

 我的客户正在使用  DAC101C081。我们知道 ADR0 是 三态地址选择输入。 但 下面的表格真的让我们感到困惑。  

 由于每个状态都有两个不同的从地址、它们之间的区别是什么?我们应该选择哪个地址?

请帮助我们理解此表的含义?非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认识到这个列表有点令人困惑。 第二组地址存在拼写错误/模糊。 第二列地址只是需要在系统中避免的地址、因为 DAC 可能会在特定条件下(但不是所有条件下)确认该地址的命令。

    因此、您应该建议您的客户不要使用第二组地址。

    例如、如果客户将地址用作 0x001100、则应避免在 i2c 链中使用0x1000110。

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到。 非常感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    您能否进一步解释一下"某些条件"? 根据我对 I2C 协议的理解、从机从主机接收数据时必须有一个 ACK、但您说有时没有 ACK 会让我感到困惑。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对陈述的解释是正确的。 假设您在左列中使用地址作为 DAC101C081在右列中的地址作为同一 I2C 链中其他器件的地址。 当您向第二个器件发出命令时、DAC101C081有时可以使用适当的 ACK 进行响应、也可以不使用正确的 ACK 进行响应。 这就是避免在表中出现最正确地址的原因。

    希望这澄清了您的疑问。 使用 DAC101C081器件时、请遵循此指南

    此致、

    AK