大家好、
我的客户正在使用 DAC101C081。我们知道 ADR0 是 三态地址选择输入。 但 下面的表格真的让我们感到困惑。
由于每个状态都有两个不同的从地址、它们之间的区别是什么?我们应该选择哪个地址?
请帮助我们理解此表的含义?非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在使用 DAC101C081。我们知道 ADR0 是 三态地址选择输入。 但 下面的表格真的让我们感到困惑。
由于每个状态都有两个不同的从地址、它们之间的区别是什么?我们应该选择哪个地址?
请帮助我们理解此表的含义?非常感谢。
您好!
我认识到这个列表有点令人困惑。 第二组地址存在拼写错误/模糊。 第二列地址只是需要在系统中避免的地址、因为 DAC 可能会在特定条件下(但不是所有条件下)确认该地址的命令。
因此、您应该建议您的客户不要使用第二组地址。
例如、如果客户将地址用作 0x001100、则应避免在 i2c 链中使用0x1000110。
如果您需要更多帮助、请告诉我。
此致、
AK
您好!
您对陈述的解释是正确的。 假设您在左列中使用地址作为 DAC101C081在右列中的地址作为同一 I2C 链中其他器件的地址。 当您向第二个器件发出命令时、DAC101C081有时可以使用适当的 ACK 进行响应、也可以不使用正确的 ACK 进行响应。 这就是避免在表中出现最正确地址的原因。
希望这澄清了您的疑问。 使用 DAC101C081器件时、请遵循此指南
此致、
AK