This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:热电偶温度数据读取错误

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962087/ads1220-thermocouple-temperature-data-read-error

器件型号:ADS1220

您好!

我正在通过 SPI 接口开发具有 STM32集成的 ADS1220。 我尝试像 这样读取热电偶温度

spi.select(mode1) -> CS 被设置为输出低电平   

SPI.WRITE (0x1F) -> (1F 表示 ADS1220数据表中的 RDATA 命令)

我使用以下命令读取缓冲器 SPI.Read (buff、0x03)

但我的 buff [0]始终显示相同的值(0x35)。  

因此、该值不会更新。 我是否缺少 IDAC 电流或 IDAC 布线等配置设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    欢迎来到 E2E 论坛! 您能否向我发送您所使用的原理图和器件配置?  我会确保您写入 ADS1220的配置是从寄存器读回的。  您能否向我发送您的通信示波器或逻辑分析仪快照?

    ADS1220使用字节传输。 必须确保发送和接收正确的字节数以及读取正确的数据。  命令为1字节、数据为3字节。  CS 必须在整个通信过程中保持低电平。  您应该使用"0"来发送空字节。  因此、如数据表中所示、RDATA 命令应总共传输4字节0x10、0x00、0x00、0x00。

    我不知道写入和读取函数如何在您的代码中工作。  通常需要进行写操作来发送所需的 SCLK。  接收缓冲器将在器件发送时填充。  要确定您的 SPI 是否正在使用代码、您需要使用示波器或逻辑分析仪来监控信号、以确保通信正确。

    此外、ADS1220的默认模式为单次模式、需要发出 START 命令才能启动转换。

    热电偶是自供电源、不需要激励。  我建议您查看 《热电偶测量基本指南》。

    此致、

    Bob B