This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S022:引脚 FMEA:VA 短接至 GND

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961025/adc128s022-pin-fmea-va-shorted-to-gnd

器件型号:ADC128S022

大家好、

我的客户将使用 ADC128S022、他正在评估故障模式。

ADC128S022的工作电压为 Va=5V、Vd=3.3V、所有 IN0~IN7连接到 GND、 DOUT/ SCLK/CS/DIN 上拉至3.3V 并连接到 FPGA。

当 VA 与 GND 短接约100us 时、器件过热(230C)。

您是否知道 VA 短接至 GND 时器件为何过热?

(例如、将数字引脚上拉至3.3V 违反了"任何引脚上的接地电压"的绝对额定值、它会导致内部二极管导通并损坏器件)

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人可以回答上述问题吗?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    您的示例正是器件发生的情况。  

    3.3V 上拉数字引脚违反了"任何引脚接地的电压"的绝对额定值、这会导致内部二极管导通并损坏器件。  

     任何引脚到 GND 的电压为 VA+0.3。 当 VA 接地且数字引脚上拉时、明显超出此绝对最大值并拉入电流。  


    此致

    Cynthia