This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP1000:Vsp1000的输入阻抗是多少

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956114/vsp1000-what-is-the-input-impedance-of-vsp1000

器件型号:VSP1000

大家好、我想知道如何计算 vsp1000的输入阻抗。

数据表中未给出输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    要计算输入阻抗、您需要在输入端子上施加2个电压(在输入电压范围内)、例如5V 和5.1V、并在这些电压下测量电流。 输入阻抗是 Δ 电压与 Δ 电流之比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我施加的偏移为4V、输入电压为1V p-p

    输入电流配置为0.408mA。

    是否有任何理论上的方法来衡量它。

    请给我一个方程式来测量它。

    我的 vsp1000电源电压为12v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一篇文章中已经提到了文字形式的方程式。

    R =Δ V/Δ I

    施加5V 和5.1V 的直流电压、测量这2个电压下的电流、并使用上述公式计算输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的板上、它们不是串联万用表的临时方法。 您是否曾计算过输入阻抗、然后告诉我输入阻抗。

    输入阻抗的值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有电路板来测量该参数、如果在器件发布之前测试了该参数、则会将其列在数据表中。