This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC122S021:有关数据读出的问题

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961319/adc122s021-question-regarding-data-read-out

器件型号:ADC122S021

在数据表第6~页的图1和图3中、ADD0将在/CS 低电平之后的第5个上升沿读取。 但是、数据的 MSB 似乎已经在/CS 低电平之后的第5个下降沿移出、在 ADD0之前。 由于 ADD0确定要发送哪个通道采样日期、MSB 来自哪个通道? 芯片如何知道需要移出哪个通道数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    正确、地址的最后一位在 MSB 位计时结束后计时。 但是、三个通道地址位决定在下一个跟踪/保持周期而非当前周期中采样和转换哪个输入通道。

    例如、在帧 N 中、选择通道1。 但帧 N 中的 SDO 数据对应于帧 N-1中选择的通道、不会是通道1数据。

    在下一帧、帧 N+1中、SDO 数据将对应于通道1。

    此致

    Cynthia