你(们)好。
让我针对下面的数据表表达式提出两个问题、
(1)在第50页的表50中、
Reg0x04 [3:2]位用于时钟 Rage Select。 上述频率范围为10MHz-65MHz、但该器件支持高达70MHz 的频率。 您能告诉我65MHz-70MHz 的寄存器值吗?
(2)在第45页的图38中、
在写入操作期间、SPI 的 SDO 信号将为高阻态。 但在图38中、D7数据时序发生了变化。 这意味着什么?
提前感谢您。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
让我针对下面的数据表表达式提出两个问题、
(1)在第50页的表50中、
Reg0x04 [3:2]位用于时钟 Rage Select。 上述频率范围为10MHz-65MHz、但该器件支持高达70MHz 的频率。 您能告诉我65MHz-70MHz 的寄存器值吗?
(2)在第45页的图38中、
在写入操作期间、SPI 的 SDO 信号将为高阻态。 但在图38中、D7数据时序发生了变化。 这意味着什么?
提前感谢您。
此致、