This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:数据表上的表达式

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955576/lm98620-expression-on-datasheet

器件型号:LM98620

你(们)好。

让我针对下面的数据表表达式提出两个问题、

(1)在第50页的表50中、

Reg0x04 [3:2]位用于时钟 Rage Select。 上述频率范围为10MHz-65MHz、但该器件支持高达70MHz 的频率。 您能告诉我65MHz-70MHz 的寄存器值吗?

(2)在第45页的图38中、

在写入操作期间、SPI 的 SDO 信号将为高阻态。 但在图38中、D7数据时序发生了变化。 这意味着什么?

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在11月16日之前检查您的问题和反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) Reg0x04[3:2]= 00将选择40MHz 至70MHz

    2) 2) SDO 将在 A0时钟之后变为高阻态、并且不影响 SDI 接收到的数据。 数据位 TIH 和 Tis 应该>=5nS

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Costin、您好!

    感谢您的快速回复。

    1)。 好的、我会尝试它。

    2)。 您意味着、在第一个 SDI 8位到达后、处于写入模式的 SDO 将变为高阻态、因为这些位指示 AFE 的 R/W 模式。

    那么、在任何命令输入(SCLK/SDI/SENB 改变)前、给 SDO 保持"低"或"高"的剂量? 任何指令完成后、它如何工作?
    根据图39、除了实际输出外、SDO 在该期间似乎是"高阻态"。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Costin、您好!

    感谢您的快速回复。

    1)。 好的、我会尝试它。

    2)。 您意味着、在第一个 SDI 8位到达后、处于写入模式的 SDO 将变为高阻态、因为这些位指示 AFE 的 R/W 模式。

    那么、在任何命令输入(SCLK/SDI/SENB 改变)前、给 SDO 保持"低"或"高"的剂量? 任何指令完成后、它如何工作?
    根据图39、除了实际输出外、SDO 在该期间似乎是"高阻态"。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDO 在一个读取命令后为非 HiZ 模式、所选器件在 SDO 上驱动 D7-D0。 读/写模式下的其余时间、SDO 为 HiZ、允许多器件操作。

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的友好支持。

    我理解、也不介意上图38中 SDO 的意外变化。
    您的回答让我可以清楚地使用与其他器件共享的 SDO。

    此致、

    AZ