This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1178:使用 Vcom 作为 Vrefp

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961625/ads1178-use-vcom-as-vrefp

器件型号:ADS1178

您好!

我使用 ADS1178设计电路板、想知道 Vcom (通过运算放大器)是否可在 Vrefp 上用作2.5V 正基准、还是会引起任何主要问题?

如果在单端配置中使用某些输入通道、Vcom 是否也可以连接到 AINN?

提前感谢您!

此致

Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    是的、您可以使用缓冲版本的 Vcom 来驱动基准。  但是、该输出只是一个电阻分压器、将随 AVDD 而变化。  此外、典型精度为1%、因此这将直接将增益误差从0.1%增加到1%或更高、再加上 AVDD 电源的容差。  我们没有任何温度漂移数据、也没有 Vcom 的最小/最大规格。

    如果您需要单端输入、还可以使用 Vref 驱动 AINN 引脚、以获得+/-Vref 差分的满标量程。  因此、是的、您还可以缓冲 Vcom 并驱动 AINN 输入。

    如果您需要直流和/或增益精度、我建议使用精密基准、但如果您只是寻找交流性能、则可以使用 Vcom 来消除单独的基准。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    感谢您的回答、这正是我需要了解的内容。

    此致

    Anders B. Gjeruldsen