This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何校准 DDC 器件中的偏移和增益?

Guru**** 2771025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955851/how-to-calibrate-offset-and-gain-in-the-ddc-devices

[常见问题解答]如何校准 DDC 器件的失调电压和增益?   

此致、  

TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这实际上是一个常见的问题、答案实际上是一个非常简单的问题。 一个将执行偏移和增益校准、就像执行任何其他校准一样。 不应用信号(断开输出或至少有零信号)并测量输出;或应用几乎满量程的已知信号并测量输出。 然后、纠正与穿过这两个点的线相关的所有数据。  

    常见的问题是、DDC 中的每个通道都有两个积分器、它们彼此交替进行采样。 然后、校准过程基本相同、只是单独应用于每个数据流(A 侧或 B 侧)、然后、校正后、两个数据流可在需要时组合。

    另一种方法是以2倍的最终速度进行采样、并通过添加其中的两个采样以最终速率获取每个单独的采样。 现在、我们可以将其校准为单个流、因为每个样本都包含来自 A 的误差和来自 B 的误差

    有趣的是、最后一种方法实际上可以降低噪声。 请参阅随附的 Word 文档、其中我详细解释了这些要点。

    此致、
    Eduardo

    e2e.ti.com/.../A_5F00_B-Mismatch-correction-2.2-E2E.docx