This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:澄清了采样率和分辨率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S, ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956130/ads8686s-sampling-rate-and-resolution-clarification

器件型号:ADS8686S
主题中讨论的其他器件: ADS9224R

大家好、

你好。

我们的客户需要其16个通道中每一个通道的最低采样率为1MSPS、每个通道的分辨率至少为16位。

ADS8686S 是否适合他的需求、或者我们的高速和/或高精度 ADC 是否有更好的特性?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    ADS8686S 一次只对两个通道进行同步采样、因此无法以1MSPS 的速率读取所有16个通道(其中只有2个)。  此外、还有一些内部模拟滤波器将该器件的带宽限制为400kHz、这对于其所用的主要应用有利、但可能不适合此处。

    建议您考虑使用多个精密 ADC (多个 ADS9224R、ADS886x 或 ADS8920器件)的解决方案、或与 HSC 团队联系以了解相关选项。