This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不同的积分时间如何影响 DDC 的噪声性能?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955855/how-different-integration-times-affect-the-noise-performance-of-the-ddc

[常见问题解答]不同的积分时间如何影响 DDC 的噪声性能?   

此致、   

TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上、就充电而言、不同的积分时间不会影响最终噪声(请参阅特定的 DDC 数据表)。 尽管如此、它们确实会更改响应带宽、如果存在外部噪声源(如 本应用手册 示例上的电阻器或仅外部干扰源)、则可能会产生不同的结果。 有关门控积分器(DDC 输入电路)带宽响应的说明、请参阅相同的应用手册。 静态:

    1. 如果电路板设计正确以减少外部噪声源、则应该没有差异。
    2. 如果用户选择对速度较慢的信号进行采样、则仍可以应用数字滤波来消除外部较高频率(关断信号)的噪声源…

    此致、

    Eduardo