This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:采用 REF5050的外部基准电压电路

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961226/ads1263-external-reference-voltage-circuit-using-ref5050

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件:REF5050

大家好、

我正在考虑将 ADS1263用于高精度负载单元应用。 负载单元数据表建议使用10V 作为激励、但我将使用5V、因为我能够找到的最高电压基准 IC 是 REF5050 (对于 ADS1263、电源和模拟输入端允许的最大电压为7V)

如果您能回答以下问题、我将不胜感激:

1) 1)负载单元阻抗约为400欧姆。 这意味着 REF5050必须提供12.5mA 电流、该电流已经超过其最大值(10mA)。 是否建议使用运算放大器来缓冲 REF5050、以便从基准电路获得更大的输出电流能力? 外部运算放大器是否会在基准中引入误差?

2)(这个问题假定在前一个问题中、REF5050的输出电流能力已经增加。)
基准电压将驱动负载单元、也将是 ADS1263的 AIN0 (引脚21)的输入。 我的问题是:我是否也必须将电压基准连接到 AVDD (引脚6)引脚? 换句话说、基准电路是否成为 ADS1263的 AVDD 电源? 请参阅随附的图片(根据数据表进行了修改)

3) 3)是否有推荐用于为 REF5050和缓冲运算放大器供电的 LDO?

非常感谢、

帕特里西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patricio:

    对于其中的一些问题、我必须将问题提交给 VREF 支持团队、但我将提供一些一般性答案。 同样、如果您需要更具体的答案、例如驾驶员建议、请在该论坛中发布问题:

    1. 缓冲器肯定会在测量中增加一些误差、问题实际上会变成它的大小、更重要的是、如果系统中存在其他误差、它是否足以影响结果。 您需要以低噪声和低漂移的放大器为目标、但在比例式配置中使用该放大器可以减少其中的一些误差。
    2. 您可以使用 REF5050作为电桥激励电压、ADC 电源电压和基准电压、但您不需要。 您只需确保 REF 电路具有足够的驱动强度、可用于所有3个输入。 通常、我们看到 AVDD 由外部电源供电、例如10V、然后降压至5V、并使用低噪声 LDO 进行清理。 请注意、ADS1263上的绝对最大额定值为7V、但这超出了规定的条件、因此第7.1节给出的警告适用。
    3. 我将再次向 VREF 团队推荐他们的器件

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    非常感谢您的回复。 它提供了很多帮助。

    我将期待 VREF 团队的建议。

    再次感谢、祝您愉快!

    帕特里西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patricio:

    很清楚、您需要在电源管理论坛中提出 VREF 特定问题、以便从 VREF 团队获得响应: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196

    布莱恩