This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:器件 ID

Guru**** 2930340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956030/dac80501-device-id

器件型号:DAC80501

大家好、

在我们的数据表中、DevID 寄存器(1h)中的器件 ID 不匹配。

描述为4h、但表中显示2h、请确认、谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表存在问题、DevID 寄存器值中存在一些拼写错误。

    请找到 M 和 Z 型号的器件系列的 DevID 值。

    DAC80501Z 0x0115

    DAC70501Z 0x1115

    DAC60501Z 0x2115

     

    DAC80501M 0x0195

    DAC70501M 0x1195

    DAC60501M 0x2195

    此致、

    AK