This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:ADS131M08和 SPI 配置的滤波器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953842/ads131m08evm-filter-of-ads131m08-and-the-spi-configuration

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131M08

您好!

我们的客户正在测试 ADS131M08 EVM、他们有四个问题。 请为他们提供帮助?

1. “确定”是 RMS 噪声值吗? 他们说、在某些情况下、"标志"可以是6000、因此他们希望确保该值代表什么。

2.他们希望以20A 的幅度测量50Hz 的电流。  ADS131M08的滤波器是否在50Hz 下具有陷波? 如果是、他们能否使用 ADS131M08测量50Hz 电流?

ADS131M08具有8个通道、SPI 需要发送8*3+3+3=30位。 他们想知道他们是否只能获得1个通道的结果、如通道0。 如果答案是肯定的、他们如何配置它?

4.它们使用 EVM 的输入端口,并将 ADC 的 SPI 连接到 STM32。 它们的模式、时钟和 CH0_CFG 寄存器配置如下。

OSR=2048、GAIN=1和 Fclkin=8.192MHz。 SPI 的时钟为10M。

数据速率为2k、输入信号为50Hz。 虽然他们说在少数情况下、在相同的时间段内、它们只能得到半个输入信号周期、在某些情况下、它们可以得到整个周期。 因此、他们需要我们的帮助来检查他们的配置是否正确?

非常感谢您的帮助!

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅问题1、我需要补充一点 、因为它们测量正弦信号、并且使用(Max_code-min_code)/(2*√2)、并且它们表示该值非常接近"Syma"值。 并且"比"值会随着输入信号的增加而增加。 如果"igma"是指噪声、则信号的实际  值将非常小。  

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    对拖延表示歉意。  

    1.客户认为这是 Σ 值是正确的。  

    2.该器件有一个具有可编程 OSR 的 SINC 滤波器、如表4所示。因此客户可以选择陷波的位置。 该器件当然可以测量50Hz 电流。  

    3. 这里有几个选项。 DRDY 信号以数据速率脉冲、表示所有通道上的新数据就绪。 数据输出的通道顺序 (DRDY 脉冲时)取决于通道的相位校准设置和模式寄存器中 DRDY_SEL[1:0]位的状态。 这些位可以更改、以便可以选择一个通道作为 DRDY 脉冲之后的第一个输出。 然后、客户可以在第一个通道上发送 SCLK 并进行检索。 它们还可以为其余通道发送额外的 SCLK、并仅丢弃其他通道接收到的数据。 如需更多信息、请参阅 8.5.1.5数据就绪(DRDY)。

     模式寄存器配置为默认值。 OSR 的 CLK 正确。 该通道配置为正直流测试信号。 我不完全理解"半个输入信号周期"的含义、在某些情况下、它们可以得到整个周期。" 您能问他们一张显示他们所看到的内容的图片吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的支持!

    1.我想确定如何计算西格玛? 如果是 RMS 噪声、它是由(Max_code-min_code)/6计算的吗? 但计算结果与如下所示的测试结果不一致。

    上图是正弦信号的测试结果、那么我们应该如何计算输入信号的 RMS 值呢?

    3.如果西格玛是噪声,5743*6将是34485,这是一个相当高的值,我认为5743*6应该是最高值减去最低值。 那么、这种高噪声是否会影响输入信号测量的精度或分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    客户方程式中的第一项是将交流电压峰峰值转换为 RMS。  

    对于直流测量、峰-峰值信号是最大代码减去最小代码、即约为 RMS 信号的6.6x。 RMS 信号是总体的一个标准差(一个 sigma)、其中包含68%的样本集、假设是高斯分布。

    我不理解为什么从 RMS_SIGNAL^2中减去 Σ^2。

    Σ 计算适用于直流信号。 尝试短接输入或施加直流信号、然后再次进行测量。  

    我们的高精度实验室视频涉及以下主题:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    根据我的电子邮件,“Sigma”计算实际上代表了信号的标准偏差。 信号是直流信号、正弦信号还是具有直流和交流内容的随机信号都无关紧要。 标准差是指信号相对于平均值波动的程度、因此它仅表示信号中的交流分量(忽略直流分量)。 标准差与信号的 RMS 不同、因为 RMS 代表交流和直流分量。

    标准差(小写"sigma")可以通过重新排列以下公式并取每侧的平方根来计算:

    此致、