This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7564:使用 DAC 进行 UV LED 控制

Guru**** 2753795 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961379/dac7564-uv-led-controlling-using-dac

器件型号:DAC7564

您好!

作为我新项目的一部分、我需要重新设计 UV LED 驱动电路。 在这里,我使用 TI 的 AM335x 处理器,并使用 SPI 连接了一个 DAC–LTC2668-12。 DAC 输出将连接到 UV LED - NSHU591C。 UV LED 的规格如下所示。

(突出显示的一个正在使用)。

DAC 输出 (设置为0.068V)连接到运算放大器(OPA4140)电路、用于恒定电流源(如果我的理解有误、请纠正我的问题)。 电路如下所示。

UV LED 的阴极连接到放大器 B 的同相端子,以测量电流。

DAC_VOUT1–DAC 通道1输出。

LED1_A–UV LED 阳极

LED1_K–UV LED 阴极

对此我有一些疑问。

  1. 目前在电路中使用的是12位16通道 DAC,我计划用 TI 的 DAC7564替换 DAC。 它是否与上述运算放大器电路兼容、或建议其他具有4通道和更高精度的 DAC。
  2. 是否有任何其他方法以恒定电流驱动 UV LED?  

谢谢

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 LT2668替换为 DAC7564而不会出现任何问题。 UV LED 所需的电流是多少? 我没有从帖子中看到此信息。

    此外、您无需使用此复杂电路即可通过 DAC 和运算放大器实现恒定电流。

    在您的电路中、您如何控制电流? 请参阅以下链接、了解如何使用 DAC 和运算放大器创建恒流电路。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa884

     

    此致、

    AK