This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8691:关于内部电源电路

Guru**** 2515075 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961051/ads8691-about-internal-power-supply-circuit

器件型号:ADS8691

大家好、

 

我知道 ADS8691只能通过外部5V 电源电压接收+/- 12.288V 的输入电压。

但是,我在数据表中找不到内部电源电路的详细信息。

 

我猜 ADS8691具有电荷泵、因此可以从外部5V 调节+/- 12.288V。

我的理解是否正确?

如果没有、您能否告诉我们原因(内部电路信息)?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    ADC 的内部电路信息无法共享、因为它是 TI 的财产、但该 ADC 没有电荷泵。 如果您从应用角度有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DALE-SAN、

    感谢您的回复和评论。

    此致、

    隐藏