This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8685:类似的价格和性能 ADC、可支持中的2.5V 外部基准电压。 (16位、500kSPS)

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8685, ADS8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/960918/ads8685-similar-price-and-performance-adc-which-can-support-2-5v-external-reference-in-16bit-500ksps

器件型号:ADS8685
主题中讨论的其他器件: ADS8860

大家好、

我的客户现在正在使用 ADS8685。 如 您所知 、内部 和外部 基准 电压为4.096V。 我的客户输入 信号 低于2.5V。 我们需要检查  是否具有 类似 的价格和 性能 ADC 、该 ADC 可 支持2.5V 外部 基准 。 (16位、500kSPS)谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    客户系统中的信号是双极还是单极? ADS8685可以支持+/-2.56V 输入范围、只需一条命令即可将 Range_Sel_REG 寄存器从默认的+/-3Vref 范围编程到+/-0.625Vref 范围。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    你是对的。 我们 的问题是  较小 输入与电流 基准 电压的精度降额。 如果 输入 最大值与 基准值类似、我们可以将 增益设置为1 以 改进 设计。  器件如何 解决它? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    内部有一个精密 PGA、它实现了增益的变化。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    很抱歉 、忘记 提到这些信息、输入 是单极的。 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    ADS8685上的最低单极输入范围为0-5.12V、如果信号为0~2.5V、则会失去一些动态范围。 最适合您的解决方案是使用放大器+低电压精密 ADC (例如 ADS8860系列:ADS8860-1Msps、ADSADS8862-680ksps SE 输入)。

    此致、

    戴尔