This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7562:带有外部基准的增益2

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961311/dac7562-gain-2-with-external-reference

器件型号:DAC7562

团队好、我们希望得到一些澄清。

Q1是否可以在增益= 2和外部基准的情况下运行该器件?

问题2. 如果我设置 GAIN=2并且只有一个3.3V 电源、当数字刻度的高电平被设定时、我意识到输出放大器已饱和。 如果输出进入和退出饱和状态、是否会有任何问题?

您的输入。

非常感谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您可以使用具有2倍外部基准和增益的器件。

    进入和退出饱和时不会有任何主要问题、但我认为随着输出放大器从过驱状态恢复、您将看到稍长的稳定时间。

    谢谢、

    Paul