This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:SPI 字宽

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/960682/afe7225-spi-word-width

器件型号:AFE7225

大家好、

我想使用 python spidev 配置 AFE7225 (每个事务发送8位)。

AFE7225具有12位宽地址和8位宽数据。  

如果我通过 spidev 向芯片发送24位(12 addr + 8数据+ 4零)、AFE 是否正常工作?  

谢谢、
安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我认为它不会这样工作、但我认为如果您添加前导零、它将起作用:4个零+ 12位地址+ 8位数据。  我想您还可以通过适当切换 SEN 引脚来栅极适当的位。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    我将尝试添加前导零。 我将告诉您它是怎么发生的。