This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:用于音频应用的 TDM16输出

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961266/ads1278-tdm16-output-for-audio-application

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: THS4551

大家好、

ADS1278是否可用于音频应用? 我们希望通过以菊花链形式连接两个器件、输出一个看起来可能使用该器件的 TDM16信号。 谢谢!

此致、

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    您可以使用 ADS1278对音频信号进行采样。  请注意、数字滤波器是固定的、没有高通滤波器、因此您将对任何直流电平以及音频信号进行数字化。  此外、由于没有内部放大器、因此每个通道都需要一个外部放大器、例如 THS4551。

    要在 TDM 模式下运行16个通道、您的最大输出数据速率将限制为52.734ksps。  这是 SCLK 最大速度与主 CLK 相等的限制。  有关最大数据速率、请参阅表8;有关菊花链中通道的最大数量、请参阅表15。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用