This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69EVM:ADS42JB69EVM 上的 LMK04828输出时钟

Guru**** 2383070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS42JB69EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955725/ads42jb69evm-lmk04828-output-clock-on-ads42jb69evm

器件型号:ADS42JB69EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

尊敬的技术支持团队:

 ADS42JB69EVM 上有一个 LMK04828。

我想知道输出时钟频率。

①JESD 内核时钟⇒LVDS、xx MHz

②JESD 内核 SYSREF⇒LVDS、xx MHz

③GTX _CLK⇒LVDS、xx MHz

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    如果 ADC 以250MHz 采样且 LMF 设置为421、则时钟如下:  

    ①JESD 内核时钟⇒LVDS、250MHz

    ②JESD 内核 SYSREF⇒LVDS、6.25MHz

    ③GTX _CLK⇒LVDS、250MHz

    此致、

    Jim