This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:REFP0和 REFN0输入电流

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/960953/ads124s08-refp0-and-refn0-input-current

器件型号:ADS124S08

什么是 ADS124S08 REFP0和 REFN0输入电流?  它们是否与 REFP1和 REFN1输入电流相似(最大值< 6uA)?

为什么 REFN0绝对最大电流列为+/- 100mA?

请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    REFN0具有通过引脚的绝对最大电流、具体取决于将该引脚用作通过低侧开关的激励中断的能力。  查看功能方框图、并注意如何连接到 AVSS-SW 开关。

    REF0和 REF1的基准输入电流类似、前提是基准电流不包括通过 REFN0引脚的任何激励电流。  请注意、绝对输入电流规格是相对于2.5V 基准以及基准缓冲器是否被启用。  如果施加较大的基准电压、实际电流可能会有所不同。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的确认。

    此致、
    标记