This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299:在 ADS1299之间共享组件

Guru**** 2558650 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/960922/ads1299-ads1299-sharing-components-between-ads1299s

器件型号:ADS1299

您好!

我正在设计一个在菊花链模式下使用多个 ADS1299的系统。 ADS1299将彼此靠近、我想知道是否可以在 ADS1299之间共享任何电容器?  

以下(ADS1299数据表中的图78)是我的设计所基于的配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您在系统设计中使用 ADS1299。

    如果所有器件彼此靠近、则可以在 AVDD、AVSS 和 DVDD 上共享一些去耦电容器。 我仍建议为每个 ADS1299使用0.1uF 的电容。 但是、我们不建议共享 VCAP 和 VREF 电容器以实现器件的最佳性能。

    谢谢。

    -TC