This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:输入满量程是否为3.2Vpp?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/960729/adc3660-is-the-input-full-scale-a-3-2vpp

器件型号:ADC3660

您好!

我正在查看 ADC3660数据表。

这是它的参数。

 -输入满量程:3.2Vpp

 -输入共模电压:0.95V

 -VREF:1.6V

对于差分驱动器 IC、我设计遵循以下要求。

 -驱动程序声卡:0.95V

 -驱动器输出引脚的 Vmin、Vmid、Vmax、Vfullscale:0.15V、 0.95V、 1.75V、1.6V

对于上述参数、我有一个问题。

在 ADC3660中、VREF 为1.6V、输入引脚的 Vmax 为1.75V。

在普通 ADC 中、引脚的 Vmax 与 VREF 相同。

因此、我希望遵循新参数。

-要将 VREF 用作1.6V、请将 Vocm 更改为0.8V。

因此,变频器 IC 的 Vmin、Vmid、Vmax、Vfullscale:0V、0.8V、1.6V、1.6V

ADC 的 Vfullscale 为3.2V。

问:ADC3660的参数是否正确?

   我是否必须以与普通 ADC 不同的方式看待它?    

   或者、我的差分驱动器 IC 设计是否出错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在额定条件下、VREF 不应超过1.6V。 您能否与我分享数据表中 VREF 的最大电压为1.75V?

    由于 ADC3660的 VCM 为0.95V +/- 0.05V、因此不建议使用0.8V 的 VOCM。

    请使用您共享的第一个差分驱动器配置: -驱动器输出引脚的 Vmin、VMID、Vmax、Vfullscale:0.15V、 0.95V、 1.75V、1.6V。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    我再次编辑了以方便理解。

    以下是固定的和其他的。
    -数据表中的固定条件
    -差分输入满量程:3.2V
    -输入引脚的最大电压:未显示。
    -VCM:0.95V
    -VREF:1.6V
    -源自固定条件
    -VMID:0.95V
    Vmin:0.95-(VREF/2)= 0.15V
    - Vmax:0.95+(VREF/2)= 1.75V
    因此、输入引脚必须允许1.75V 的输入电压。

    正确吗? 通常、在全差分 ADC 中、
    输入引脚的最大电压限制为 VREF。
    因为、ADC 可以使用 VREF 测量输入电压电平。


    我想我漏掉了一些重要的要点。 但数据表没有
    对此有任何信息。


    此致、
    G.S.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李美贤:

    感谢您的澄清。 是的、我明白为什么您会感到担忧。 但是、在 ADC 内部会执行 VCM 漂移、因此实际上不会违反 VREF。 与在 ADC 内部进行差分减法期间有效消除 AINP 和 AINN 上的 VCM 类似。 请放心、在我们讨论的用例中、不会违反 VREF。

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Dan