This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:ADS1230REF 设计文件和代码

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955460/ads1230-ads1230ref-design-files-and-code

器件型号:ADS1230

大家好、

无法  再访问此帖子上的 FTP 链接。  您能否共享 ADS1230REF 的设计文件和参考代码? 谢谢你。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我刚才在 E2E 上回答了类似的问题:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/955389/3530518#3530518

    简而言之、我们无法再以当前形式(15年以上)提供软件代码。  为此、需要大量工作来重写应用程序、以供软件团队批准发布。  我们开发了新硬件、希望在下一季度发布包含示例代码的新 EVM。

    正如我在另一篇文章中所说的那样,目前形式的守则并不是全部有用。  如果有一些对客户有帮助的特定信息、我很乐意尝试并提供帮助。  

    至于设计文件、客户具体需要什么?  原始设计是在 Protel 99SE 中完成的、提供的文件仅为光绘文件。  如果 Gerber 对我有所帮助、我可以看到我可以做什么。  实际上、这并不是要使用的器件的全部复杂性、只有一个模拟输入。  

    此致、

    Bob B