This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3174:通道隔离性能

Guru**** 2857720 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/960910/dac3174-channel-isolation-performance

器件型号:DAC3174

大家好、团队、

您是否有 DAC3174的通道-通道隔离性能数据?

如果您有、可以与我分享一下吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San:

    我没有明确的 DAC3174隔离数据。  但是、类似的 DAC 器件可实现优于70dB 的隔离性能。  请注意、很难在 EVM 上测量此性能、因为输出传输线路和变压器通常比硅/器件本身耦合差两个数量级。

    -RJH