This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08B200:扼流线圈

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08B200, LM8272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954505/adc08b200-choke-coil

器件型号:ADC08B200
主题中讨论的其他器件: LM8272

大家好、

我们收到了客户关于 ADC08B200 VD 和 VDR 之间扼流圈值的询问。 在下面链接中的 SNAA125文档的第8页上、值为2.5圈铁氧体。 您能否为扼流线圈建议一个特定的值?  

https://www.ti.com/lit/an/snaa125/snaa125.pdf?#page=8 

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们通常使用铁氧体磁珠(电感器/扼流圈)来衰减电源轨之间的高频噪声。 我们通常希望避免使用大电感器、事实证明、这些铁氧体磁珠在隔离电源轨方面非常有效。

    下面是一个示例组件。

      

    此致、

    Dan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:
    我是那不勒斯大学“Federico II”(意大利)的电子工程师学生,我正在从事我的降级项目。 我在数据表(第32页)建议的配置中使用 ADC08B200、但在图中、电路原理图中没有阻风门电感值和模型。 该电感器连接到电源、必须清除电源中的尖峰。 我想知道该电感器的具体值和模型。 此外、还有一个我想检查的电容值:它是连接到电压电源的电容值、位于运算放大器 LM8272的前半部分。 它应该是10mF 吗? 听起来很可疑。 我要附加一个图像、让您了解我所讨论的配置。
    感谢您的耐心等待。
    Lorenzo Abbate  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    我们使用 的是 Murata 电感器/铁氧体磁珠 BLM18AG601SN1D。

    https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=BLM18AG601SN1%23

    这与去耦电容器一起应该提供足够的噪声滤波。 我们欢迎您使用更大的电感器值、但我认为这不是必需的。

    对于电容器、该值应为10纳法(nF)。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:
    我一直在寻找10nF SMD 电解电容器、但我没有找到结果。  
    您会建议我一个模型吗? 它必须是通孔组件吗? 我尝试在 PCB 上尽可能多地使用正电堆 SMD 组件、因此我认为如果是穿孔组件、我可以用两个并联配置的电容器替换这个10nF 电容器:一个0.1uF 陶瓷电容器和一个10uF 电解电容器。 这是否是一个解决方案?  
    感谢您的耐心等待。
    此致、
    Lorenzo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    我认为该值实际上称为10000pF。 这是我找到的 SMD 器件。

    是的、您还可以串联/并联一些电容器以获得所需的值。

    此致、

    Dan