This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:AIN0上的负脉冲

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955132/ads125h02-negative-pulse-on-ain0

器件型号:ADS125H02

来自我的客户...

我们只是观察到一种意外行为。 当我们切换输入配置(Mode4寄存器)时、例如从 AIN0-AINCOM 切换到 AIN0-AIN1时、我们观察到 AIN0上出现负脉冲。

我们在 AIN0前面有一个大的模拟多路复用器、该多路复用器首先进行开关(从5.5V 转换到~ 2V)。 然后、当 Mode4寄存器被写入时、我们可以看到一个下降到1V 的边沿、然后一个缓慢的斜坡回到预期值。

慢速斜坡最有可能是由于在这种情况下所选的高阻抗源。 当我们切换到低阻抗源(例如电源)时、斜升速度快得多、但负边沿保持不变。

我在数据表中找不到有关该行为的任何信息。

 

您能解释一下发生了什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    客户能否发送所描述行为的原理图和范围截图? 它还有助于将示波器快照与 SPI 事务相关联(如果它们具有逻辑分析仪)、以便我们可以看到多路复用器开关与输入端的压降有何关系。

    因此、我正确地理解了、它们在第一个外部多路复用器通道(例如 CH1)上采样5.5V、然后当它们切换到 CH2时、它们将施加2V 电压、这是它们看到压降的位置?

    如果客户不想在公共论坛中共享此信息、您可以向我发送个人电子邮件。

    布莱恩