This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:输出采样率说明

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955020/dac39j84-clarification-on-output-sample-rate

器件型号:DAC39J84

你好

我需要对 DAC39J84的采样率进行澄清、每个 DAC 的最大采样输出速率是2.8GSPS 还是由不同的工作 DAC "共享"?

例如、如果4个 DAC 同时运行、它们中的每一个都能输出2.8GSPS、还是限制为700MSPS (=2.8G/4)?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    每个 DAC 的最大采样输出速率为2.8GSPS。 根据配置的不同、所有四个 DAC 都可以以该速率运行。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    谢谢你们的快速回应、正如我当时所想的、我只需要确认一下。

    此致、

    Daniel